结果:找到"DWDM 密集型光波复用 易飞扬通信",相关内容1000条
- 低速率光模块和高速率光模块哪个好呢?25G光模块VS100G光模块
- 随着通信市场的快速发展,光模块涌现出大量不同的封装和不同的速率。而100G光模块因具有较高的速率和较小的封装成为市场的宠儿,但是,在高速率横行的情况之下,低速率光模块依然坚强的活着。那么,低速率光模块和高速率光模块哪个好呢?在本文中,易飞扬通信将给大家详细介绍25G光模块和100G光模块。25G光模块介绍25G以太网根据IEEE802.3by协议制定,可实现3到5米的铜双轴线以及100米的多模光纤传输,旨在满足更多客户的需求,即10G以太网的速度标准满足不了大中企业网络流量高速增长的需求,而100G速度标准又太高,有些浪费,因此25G以太网标准的出现正好弥补了两者的不足。而25GSFP28光...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 易飞扬 光通信 光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-05-24 17:45:00
- CWDM光模块:史上最全面的介绍在这里
- 随着光通信的发展,光通信组件也在快速增长中。光模块作为光通信的组件之一,在其中起着光电转换的作用。光模块的种类有很多,常见的有QSFP28光模块、SFP光模块、QSFP+光模块、CXP光模块、CWDM光模块、DWDM光模块等等。每一种光模块都有着不一样的应用场景和作用。而在本文中在,易飞扬通信给大家介绍的是CWDM光模块。CWDM是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术。从原理上讲,CWDM就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,连接到相应的接收设备。那么,CWDM光模块又是何物?CWDM光模块是一种...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM光模块 易飞扬 光通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-05-21 16:54:00
- 易飞扬100GCFPDCO通过国内外设备商测试验证
- 近日,易飞扬公司联合中国、中东等国家的设备商,进行100G相干光传输测试,圆满地完成既定目标测试。此次测试标志着易飞扬公司相干光模块商业化征程的开启,是易飞扬技术发展中的一个里程碑。相干光通信,一直以来是光通信技术制高点。易飞扬秉承光互连设计革新者的理念,于2018年初正式投资进入相干光模块开发,开放性地与上游供应链进行战略合作,在低功耗设计、信号调制模型上进行优化创新,取得了重大成果。目前优化的算法模型支持长距离2000km链路传输。为顺利启动商用,易飞扬于近日邀请国内外相关厂商,在OTN传输设备上进行了联合测试,在兼容性、业务开通和传输性能等方面均取得优异的效果。测试实验也充分验证了当前...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 易飞扬 相干光通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-04-16 17:59:00
- 工业级波分复用模块在5G部署中的应用
- 5G是当下最为热门的话题,从去年开始,全球运营商就已经在自己的网络上测试5G技术;截至2018年11月,全球182家运营商已在78个国家进行了5G试运营和投资。随着5G技术的发展,更高速率的光模块将在更高密度的蜂窝基站上部署,而这给工业级波分产品带来了新的发展机会。由于工业波分模块在5G市场的重要地位,易飞扬(Gigalight)开始着手对高速率工业级波分模块的研制,并取得了一些成果。10G/25G光学器件在5G市场的预测在过去的3G/4GLTE部署中,2.5G/10G光模块占据了主流;而随着5G商业服务和应用的快节奏,尤其是无线前传市场的空前激增,25G光模块的需求也在不断增加。下图是来自...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 易飞扬 光通信 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-28 17:30:00
- 什么是28G光模块?介绍28G光模块各项参数
- 光模块的封装和速率有多种,有10G/25G/28G/40G/56G/100G/200/400G等速率的光模块,有cfp/cfp2/cfp4/qsfp28/qsfp/sfp28等封装的光模块;市场的高速发展,越来越多人将目光聚焦到更高速率的光模块上,而在本文中,易飞扬通信将给大家介绍的是另外一款光模块——28GSFP28光模块.什么是28G光模块?28G光模块又有哪些参数?各位客官请继续往下看。什么是28G光模块?顾名思义,28G光模块就是传输速率为28G、封装为sfp28的光模块。并且参照易飞扬通信上28G光模块的介绍,它是一款单通道、支持热插拔SFP28封装、用于32G光纤通道连接。28G...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 28G光模块 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-08 16:29:00
- 什么是DWDM密集型光波复用?DWDM产品有哪些?
- 密集型光波复用(DWDM)是能组合一组光波长用一根光纤进行传送。这是一项用来在现有的光纤骨干网上提高带宽的激光技术。更确切地说,该技术是在一根指定的光纤中,多路复用单个光纤载波的紧密光谱间距,以便利用可以达到的传输性能(例如,达到最小程度的色散或者衰减)。这样,在给定的信息传输容量下,就可以减少所需要的光纤的总数量。可以说,这样的一项技术对于光通信的传输来说,是具有很大的意义的。那么,DWDM的原理是什么呢?它又有哪些的产品应用?在本文中,易飞扬将给大家详细介绍DWDM。DWDM原理在实际操作过程中,为了能够合理的利用单模光纤在1.55pm低损耗区产生的宽带资源,就需要根据不同的频率以及波长...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DWDM 密集型光波复用 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-30 14:45:00
- 剖析:10G粗波分复用CWDM技术原理和网络应用
- 什么是波分复用CWDM粗波分复用(CWDM)技术,专为中短距离的网络应用而设计,具有较高的性能价格比,现已应用于许多领域。它是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术。从原理上讲,CWDM就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,连接到相应的接收设备。在本文中,易飞扬通信将详细剖析10G粗波分复用CWDM技术原理和网络应用。CWDM系统优点CWDM系统的最大的优势在于成本低,其主要表现在器件、功耗、集成度几个方面。1.器件成本低CWDM技术将大大降低建设和运维成本,特别是激光器和复用器/解复用器成本。对于...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G粗波分复用 CWDM技术 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-27 15:06:00
- 你对紧凑型粗波分复用器(CCWDM)了解多少?
- CCWDM是在紧凑型自由空间CWDM器件中,多波长光信号由输入光纤进入。在通道端口1,某一波长被介质薄膜滤波器滤出,耦合到接收光纤准直器中,剩下的信号则反射至下一通道端口。波长信道之间的耦合通过走“之”字路线的淮直光线的形式实现。CCWDM是一个集成的光学模块无线光通讯平台这可以显著地改善光学性能,同时降低制造成本,其体积小于传统的CWDM模块的1/4。该系统采用20nm制程和宽带通特性,可用于数据通信/电信网络应用,使用低成本的非冷却激光器。那CCWDM将在4/8/10中使用渠道的扩展端口通道。易飞扬gigalight粗波分复用器(CCWDM)常规类型12&18通道CCWDM模块易...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 紧凑型粗波分复用器 CCWDM 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-20 17:02:00
- QSFP28光模块专题:介绍QSFP28光模块基础知识和类型
- 人们对于网络、数据传输的需求持续增大,推动者整个光通信行业的快速发展。传输速率从低速提升至现在的100G、200G甚至400G,100G可以说是这些年受到市场追捧的宠物,但是,不只是100G受到市场的追捧,QSFP28光模块的封装也是市场的一大组成。那么,QSFP8光模块封装有哪些基础知识是需要我们认识的呢?易飞扬通信将在本文给大家做详细的介绍。第一代100G光模块是CFP光模块,体积非常大,随后出现了CFP2和CFP4光模块,其中CFP4光模块是目前最新一代的100G光模块,其宽度只有CFP光模块的1/4,封装大小和QSFP+光模块的封装大小一致。而QSFP28光模块的封装大小比CFP4光...
- 所属专栏: 技术交流 标签: QSFP28光模块 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-15 14:26:00
- 光纤专题:全面介绍光纤和光纤接口
- 大家都知道,信息通信离不开光纤的传输。大部分人都只是知道有光纤这个事物存在,但是却不知道其确切的信息。例如:什么是光纤?有哪些类型?工作原理是什么等等,下面,下面,易飞扬通信详细给大家介绍介绍。什么是光纤?光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。[在这里要注意]光纤和光缆是有区别的:光导纤维是一种传输光束的细而柔软的媒质。光导纤维电缆由一捆纤维组成,简称为光缆。光纤是光缆的核心部分,光纤经过一些构件极其附属保护层的保护就构成了光缆.光纤大小在多模光纤中,芯的直径是50μm和62.5μm两种,大致与人的头发的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤接口 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-12 15:44:00
返回